This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482的输入电流范围

Guru**** 2908050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2320, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720105/lmc6482-the-input-current-range-for-lmc6482

器件型号:LMC6482
主题中讨论的其他器件:OPA2320

大家好、

我将使用 LMC6482和 OPA2320作为跨阻放大器、将 nA 级电流转换为电压。

我想知道两个放大器的输入电流范围是多少。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    有人可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着什么输入电流? 正常工作输入电流、如您所说、处于 nA 范围内、还是由于过压情况而产生的输入电流?

    Kai