This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA354:失调电压@ VCM = 4V

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720291/opa354-offset-voltage-vcm-4v

器件型号:OPA354

您好!

我们的客户将使用 OPA354 @VCM = 4V、Vs = 5V。

通常情况下、有一个描述、例如在 D/S 条件下的 VCM = Vs / 2、但我找不到它。

无论输入共模电压如何、最大失调电压值为8mV @ 25度吗?

客户担心 R-R 输入运算放大器的交叉失真是否会导致超出最大偏移值。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hiroshi

    在电气特性中、"并连接到 Vs/2"表示 VCM= Vs/2。
    是的、最大偏移为+-8mV、典型值为+-2mV。
    大约3.5V 时、VCM 从一个输入对交叉到另一个输入对、偏移电压会突然变化、但它将保持在限制范围内。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑

    感谢你的答复。

    此致、

    Hiroshi