This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:ONET8551T 的输入阻抗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719617/onet8551t-input-impedance-into-onet8551t

器件型号:ONET8551T

您好!

我希望了解更多有关从 PD (SO IN/FILTER)查看 ONET8551T 的输入阻抗的信息。 在将 ONET8551T 连接到 PD 之前、我们打算首先设计一个电路来仿真 PD 电流、以进行初始测试、并希望确保阻抗匹配。 我的理解通常是 TIA 要求 PD 的电流源看起来是高阻抗源。 我还从数据表中看到、建议的 PD 工作条件为200FF、建议的键合线工作条件为0.3nH。 我们可以使用这些值来估算光电二极管的理想输入阻抗、但我们希望获得与此相关的任何其他信息、例如进入 TIA 的输入阻抗和从 TIA 返回到 PD 的可接受阻抗范围。

谢谢、

Nathan Abrams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    我必须为您检查该器件的特定输入阻抗、但它通常是高阻抗。 正确的是、它通常期望光电二极管提供高阻抗源、因此您需要小心对待任何输入信号的偏置方式。 我将查看我是否有任何有关建议的输入电气连接方式的信息以进行评估。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    我写了一篇关于这个问题的文章。  这可能有助于:

    我要补充的是、当您将光电二极管连接到跨阻放大器(TIA)时、不存在阻抗匹配的期望。  二极管充当 电流源、TIA 输入通常具有相当低的阻抗。  这形成了一种共生关系、其中来自二极管的电流对二极管偏置电压的影响极小。  此接口的关键在于使用短键合线。

    电气接口更重要的是匹配、但 TIA 输入可能足够接近50欧姆、以便匹配足够好。  唯一要确保的方法是构建并测试电路板。  电路板布线几何形状将影响 TIA 的总体阻抗。

    此致、

    Loren