This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754192/opa855-opa855

器件型号:OPA855

您好!

我计划将 OPA855用作跨阻放大器。  

我希望使用 Vs+=+2.5V 和 Vs-=-2.5V 作为电源电压范围、并且我将连续使用该器件、而无需打开和关闭断电引脚。  

在规范文档中、我不太清楚如何设置该值。 在文档文件中、从图 23和24 PD 引脚似乎必须为 VPD=2.5V 才能启用操作、但在第19页、它显示: "如果放大器配置了±2.5V 电源、则阈值电压为–1.85V 和–0.7V。"

我不太明白这些阈值是什么。

在我看来、从他们在规格中所说的内容来看、如果 PD 接地、则高于阈值、因此它应该起作用、但不太确定这是正确的解释。

是否有人更好地了解此断电引脚应如何工作、因此、如果我只是想连续操作运算放大器、需要设置的正确电压值是多少?

此致、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Francesco、

    了解一下 EVM:

    www.ti.com/.../opa855dsgevm

    在此、/PD 引脚可直接连接到 OPA855的负电源电压(VEE)、也可直接连接到 OPA855的正电源电压(VCC)。 因此、要启用 OPA855、我需要将/PD 引脚连接到 VCC。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复,这解决了我的疑问。

    弗朗西斯科