This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7373:THS7373:查找1x2 VGA 分离器

Guru**** 2502315 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2614, THS7373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717716/ths7373-ths7373-looking-for-a-1x2-vga-splitter

器件型号:THS7373
主题中讨论的其他器件:OPA2614

您好、先生、

我们正在寻找具有以下规格的双通道 VGA 分离器(1 x 2):

  • 输入信号:RGB
  • 分辨率:1280*1024 @ 60Hz (带宽:160MHz)

THS7373 适用于上述应用?

要获得两个 VGA 输出、需要在此应用中使用多少个 IC?

一个 IC 是否足以驱动两个 VGA 输出或需要两个 IC?

谢谢、此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshman V、

    是的、此器件是合适的、但您需要两个 IC、每个 IC 对应一个输出。 将三个输入通道连接到三个端接电阻器、然后将它们连接到 IC 输入。 然后将每个 IC 连接到不同的输出。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

       我们需要为 HSYNC 和 VSYNC 信号再增加一个缓冲器。

        您能不能建议我使用 HSYNC 和 HSYNC VGA 信号缓冲器获取1 x 2 VGA 输出。

    谢谢、此致

    Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    OPA2614呢? 它是单位增益稳定的线路驱动器。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

            通过使用 THS7373芯片、我们设计了1x2 VGA 分离器。

     此设计中使用了两个 THS7373 IC。

    特此附上1x2 VGA 分离器原理图 PDF 文件。

    请告诉我 RGB 信号分离器部分是否有任何变化。

    谢谢、此致

    Lakshmanan Ve2e.ti.com/.../C17249B_5F00_dual-vga-splitter_2800_20_2D00_08_2D00_2018_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、THS7373电路看起来正确。