This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速低延迟放大器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754245/high-speed-low-delay-amplifier

主题中讨论的其他器件:LMH6703

您好!

我正在寻找 OPA。 输入为100kHz 信号、增益为100x、从输入到输出的延迟应小于6度。 我们是否有任何测量延迟性能的5V 或+-5V 电源 OPA?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    有多个运算放大器可用于该目的、例如 LMH6703。 甚至可以考虑级联两个或更多运算放大器。 但对该运算放大器还有哪些其他需求(输入信号形状、源阻抗、负载阻抗、噪声、电源电流、 等等)?

    Kai