This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:IMRR

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/753733/iso224-imrr

器件型号:ISO224

您好、论坛、

在 ISO224的数据表中、我找不到任何有关 IMRR (隔离模式抑制比)的陈述。

有人能帮我找到这个参数吗?

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolf、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 我们没有专门针对 ISO224的 IMRR 数据。 一些较早的光耦合器包含一个 IMRR 规格、其中60Hz 信号被施加到输入上。 我们改用方脉冲、并在数据表中显示 CMTI。 根据我们设计人员的反馈、60Hz 时 IMRR 至少为140dB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢、140dB 听起来不错。

    对我来说、模拟隔离放大器主要用于(分流)电压的隔离测量。

    在这方面、IMRR 与频率之间的关系应是最大的关注点。

    我想知道许多数据表中都缺少该参数。

    CMTI 当然很有趣、但我发现 IMRR 与频率间的关系更有用。

    此致

    Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    感谢您的参与!  我将了解我们是否可以将 IMRR 数据输入到未来的数据表中。