This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631DDAEVM:THS4631D

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631, OPA2810, THS4012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719924/ths4631ddaevm-ths4631d

器件型号:THS4631DDAEVM
主题中讨论的其他器件:THS4631OPA2810THS4012

THS4631是否有双通道版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    遗憾的是、没有。 OPA2810是唯一的双通道 FET 输入电压反馈放大器。 与 THS4631的210MHz 相比、70MHz 时的 GBP 要小得多。 您能告诉我们应用和主要关注点吗? THS4631是什么吸引您的呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    我们的标准是:

    压摆率> 300V/us

    PS +/-10V 或更高

    噪声8uV/rtHz (这里有一些纬度)

    单位增益稳定

    G=1时>80MHz 带宽

    封装双 SOIC (部分纬度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oops - nV/rtHz 而非 uV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    是否必须是 FET 输入?

    否则、THS4012符合上述标准。 它具有290MHz 的带宽、310V/us 的压摆率、7.5nV/rtHz 噪声、单位增益稳定、并采用双 SOIC 封装。