This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:OPA172输出振荡和错误触发 OCP 问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752032/opa172-opa172-output-oscillation-and-false-trigger-ocp-issue

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件: OPA192

嗨、大家好

我们的客户使用 opa172作为电流感测。 请参阅以下原理图:

但是、当它们使用它测试输出电流时、OPA172放大器的输出将在 输出86A 负载时产生噪声或振荡。 这将导致错误触发 OCP。 但当它们更改另一个 OPA192时。 输出将保持稳定、不再触发 COP。 (OAP172和 OPA192 P2P 替代、其他组件不变)

OPA172:   CH2:;输出电流:CH3)输出电压;CH4:OP 输出(IC411引脚1

OPA192:   CH2:;电流:CH3)输出电压;CH4:OP 输出(IC411引脚1

非常感谢您的反馈。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pengfei、

    尝试移除 C422;运算放大器输入引脚之间的电容器会产生比它们解决的问题更多的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    移除电容器是否有帮助、或者您是否需要进一步的帮助?