This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358PSR-JF

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735162/lm358psr-jf

器件型号:LM358

您好!

我的客户 之前订购过 LM358PSR-JF、但现在我们无法订购。

尽管我们无法帮助订购 LM358PWR、但我们担心"实际"LM358PWR  特性与 LM358PSR-JF 特性有何不同。

如果您有 LM358PWR 和 LM358PSR-JF 的比较测量数据、您能否共享它们?

我们知道 LM358PWR 和 LMR358PSR-JF 的数据表是什么常见。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    LM358PSR (而非 PW)是正确的替代器件。 LM358PSR 具有比 LM358PSR-JF 更好的相位裕度(稳定性)。 LM358PSR 的 ICC (电源电流)略高于 LM358PSR-JF。 其他数据表参数相似。