大家好、
很抱歉打扰你。
我们使用 LM358来执行比较器应用(V+ 5VSB 和 V- GND)。 目前、引脚7上的测量结果为3.72V。
从数据表中可以看出,VOH 的最小电压范围是 Vcc-1.5V,但我们找不到最大电压范围的数据。
我们有两个问题、下面是您的意见吗? 感谢您的帮助和时间。
- 根据我的理解、引脚7上的输出电压范围为3.5V~5V、我是不是这样?
- 我是否可以知道如何在引脚7上获得稳定的输出电压?
谨随信
Redick Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
很抱歉打扰你。
我们使用 LM358来执行比较器应用(V+ 5VSB 和 V- GND)。 目前、引脚7上的测量结果为3.72V。
从数据表中可以看出,VOH 的最小电压范围是 Vcc-1.5V,但我们找不到最大电压范围的数据。
我们有两个问题、下面是您的意见吗? 感谢您的帮助和时间。
谨随信
Redick Lee
Redick、
输出电压随 Vcc 电压移动1:1。 VCC 和输出之间的电压损耗为两个 PN 结(二极管) 和一些电阻*负载电流。 内部电阻会因器件而略有变化(高达+/-15%)。 电阻随温度升高而增大。 PN 二极管电压随温度的升高而降低、两个二极管的温度均接近-2mV/C 或-4mV/C。
您的负载电阻较高、因此内部电阻的变化不是一个重要因素。 温度和 VCC 将是最重要的因素。
此图表应该会有所帮助。
总之、要获得稳定的输出电压、请保持 VCC 和温度恒定。
否则、请使用稳压器或使用模拟开关"切换"已知的稳定电压。