This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358输出问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719349/lm358-lm358-output-question

器件型号:LM358

大家好、

 

很抱歉打扰你。

我们使用 LM358来执行比较器应用(V+ 5VSB 和 V- GND)。 目前、引脚7上的测量结果为3.72V。

从数据表中可以看出,VOH 的最小电压范围是 Vcc-1.5V,但我们找不到最大电压范围的数据。

我们有两个问题、下面是您的意见吗? 感谢您的帮助和时间。

 

  1. 根据我的理解、引脚7上的输出电压范围为3.5V~5V、我是不是这样?
  2. 我是否可以知道如何在引脚7上获得稳定的输出电压?

 

谨随信

Redick Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Redick、

    感谢您查询我们的器件。

    1.是的、您对 Vout 范围的评估正确。
    2.在放大器的反相引脚上直接连接电容器始终是振荡的方法。 您希望通过原理图上的 C664实现什么目标? 在反相输入端过滤信号是不好的做法。 我建议取下盖子

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Redick、

    输出电压随 Vcc 电压移动1:1。  VCC 和输出之间的电压损耗为两个 PN 结(二极管) 和一些电阻*负载电流。  内部电阻会因器件而略有变化(高达+/-15%)。 电阻随温度升高而增大。 PN 二极管电压随温度的升高而降低、两个二极管的温度均接近-2mV/C 或-4mV/C。  

    您的负载电阻较高、因此内部电阻的变化不是一个重要因素。  温度和 VCC 将是最重要的因素。

    此图表应该会有所帮助。

    总之、要获得稳定的输出电压、请保持 VCC 和温度恒定。

    否则、请使用稳压器或使用模拟开关"切换"已知的稳定电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回答、还有一个问题。

    根据 OPA 比较电路、V1将影响 Vout 值(如果开环增益固定在 VCC)。 您认为这确实适合该 BATT_Present 函数吗? 如果 BATT_SIOC 具有不同的电压电平、我们不确定检测是否仍然可行。 请告知您的意见或建议。

     

    谨随信

    Redick Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Redick、

    在大多数情况下、(V1 -V2)将较大且 AOL 较大、因此 VOL 和 VOH 的限制大部分时间都适用。
    当输入为"名称"值时、预计[Noise * Aol]会导致输出在输入电压相互匹配时发生跳转。 迟滞可以解决该问题。

    至于您的帖子中的绘图和公式、我不知道这是如何应用于比较器应用的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     

    目前、U23引脚7的测量结果约为3.72V。

    根据下面的 VOH-VCC 图片、VOH 最大值约为3.8V (5-1.2)、我对吗?


    谨随信

    Redick Lee

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Redick、

    我将为您提供方便。 我根据 VCC 调节 VOUT 为5.000V、并添加了与负载54.5千欧匹配的负载线

    -40C 为3.5V、25C 为3.78、125C 为4.2V。

    LM358为0°C 至70°C、因此可以内插结果并添加一些裕度以覆盖差异、或者仅使用3.5V 至4.2V 的范围作为已经包含裕度的范围。