This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212-Q1:如何保护与 OUT 引脚连接的 MCU 引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734484/ina212-q1-how-to-protect-mcu-pin-connected-with-out-pin

器件型号:INA212-Q1
主题中讨论的其他器件:INA212

尊敬的所有人:

我们担心 IN 引脚和 OUT 引脚短路的情况。

我们将 IN-引脚连接到12V、将 OUT 引脚连接到5V MCU。

因此、如果它们短路、MCU I/O 引脚将被12V 断开。

您能告诉我们 保护 MCU 引脚的对策吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takao、

    如果 INA212的电源电压低于12V、这也会损坏它! 但是、这两个引脚之间为什么应该存在短路?

    通常防止以下情况发生过压的方法是使用齐纳钳位、二极管钳位到电源轨或简单的限流电阻器。 这取决于 MCU 哪种方法最适合。

    但再说一次、为什么应该存在短路?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takao、

    如果我正确地解释了您的问题、您会担心输入引脚上的电压可能以某种方式出现在输出端。 我可以说、这两个节点之间的路径具有极高的阻抗。 发生这种情况的可能性几乎为零。 如果器件发生灾难性故障、则与输出和输入之间发生短路相比、输出到轨到器件电源的两端很可能发生短路。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    在"引脚 FMEA "方面、我们必须考虑引脚与相邻引脚短路的情况。
    因此、如果您知道、我们想知道如何采取措施。

    感谢您的建议。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takao、

    我们对使用1K 硅橡胶至关重要的引脚进行涂覆、或使用高度弹性的2-K PU 灌封化合物。 在清洁并测试 PCB 后涂覆涂层。

    Kai