This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:封装前清洁 ONET8551T

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734224/onet8551t-cleaning-onet8551t-prior-to-packaging

器件型号:ONET8551T

您好!

在包装之前、希望使用 IPA 和丙酮清洁 ONET8551。 这两者在 ONET8551上是否安全使用?

谢谢、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    然而,丙酮是高度激进的,必须不惜一切代价避免!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    非常感谢您提供的信息! 在接线之前、您建议进行哪些清洁? 或者、您是否建议不事先清洁更安全?

    再次感谢、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    我们的质量部门建议按原样使用材料、不进行清洁。

    此致、

    肖恩