This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6622:函数发生器

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/753047/lmh6622-function-generator

器件型号:LMH6622

Hye、目前我被授予创建13.56MHz 正弦波合成器的任务、当我通过互联网进行搜索时、我设法获得 了使用此 LMH6622创建1MHz 函数发生器的设计、 但我的是13.56MHz,您是否有任何关于使用该频率范围的运算放大器设计任何函数发生器的想法? 真的需要帮助! 提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nurfatin、

    您能否展示1MHz 正弦波发生器的设计?

    我要使正弦波来自石英振荡器的13.56MHz 方波。 将 RLC 低通滤波器连接到此石英振荡器的输出、以形成干净的正弦波、并通过合适的运算放大器放大该正弦波。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、大家好、这里是我得到的设计  、顺便说一下、您是说我必须制造两个不同的电路、是这样吗?  一个用于石英、另一个用于从平方转换为正弦?? 我真的很抱歉,我不喜欢这个:(真的很感谢你的帮助! 以下是指向网页   ()   www.ti.com/.../snoa839.pdf 的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nurfatin、

    这种振荡器既美观又简单、但不是很稳定。 振幅和频率可能会随温度和电源电压的变化而变化。 因此、如果您恰好需要13.56MHz、我将采用一个现成的石英振荡器来提供具有该频率的方波。 使用该振荡器的输出驱动7极无源 LRC 低通滤波器、您将获得非常纯正弦波。

    DDS (直接数字合成)电路的输出端通常具有此类低通滤波器。 查找此类电路并根据您的需求修改转角频率。

    Kai