This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 作为 FM LNA 的高速运算放大器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720164/high-speed-opamp-as-fm-lna

主题中讨论的其他器件:THS4541

团队、

我的客户以前在手机中使用 MOSFET 作为 FM 的 LNA。 但他们发现、由于 MOSFET 的变化、LNA 的灵敏度并不是始终如一。 因此、他们希望用集成的 LNA 替代 MOSFET。

由于我们没有 LNA、他们说我们可以提供具有高速运算放大器的解决方案。 要求如下:

1 μ V、:<200MHz

2、差分输出、或者可通过电路转换为差分输出;

3、外部组件需要小于4。

4 μ A 可、为低功耗模式、由 GPIO 控制。

5 μ A、电源:<3.3V

6 μ A 电流、:<10mA

7、大小:<2*2*0.7mm3.

8、其它:NF/<1.5dB;增益>15dB@100MHz;IIP3>=-15dBm

 

您能建议解决方案吗?

 

此致、

Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    如果3表示外部组件>= 4、则使用 THS4541。

    此致、

    Sean Cashin