This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:LMH6553

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719903/lmh6553-lmh6553

器件型号:LMH6553

我们希望在我们的设计中引入具有输出限制钳位功能的 LMH6553全差动放大器、但我们在了解有关噪声数据的数据表时遇到了问题。

数据表在图43和44中显示了两个图形、其中垂直轴的单位为 dB、但并未说明这是什么。

这些数字也不一致,即使它们显示的测试条件完全相同。

请您能为我们澄清有关噪声数值的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    这肯定是不对的,感谢我们提请注意这一点。 我们正在研究这一问题,一旦我们明确,我们就会作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我看到这是通过电子邮件回答的、因此我将在此处为任何其他好奇者重新发布答案:

    图43和44中的两个图形用于+/-5V (图43)和+/-2.5V (图44)这两种不同的电源测试条件。 在将数据表转换为新格式期间、此信息丢失、我们正在努力对其进行修改。

    噪声系数图中的垂直轴是相对于匹配的50欧姆源输入测量的、噪声系数的计算如下:

    VOUT、Noise =放大器的输出参考噪声、单位为 nV/rtHz

    k =玻尔兹曼常数= 1.38E-23 J/'K

    T =以'K 为单位的绝对温度

    RS =本例中匹配的50 Ω 源阻抗

    AV = V/V 中的电压增益

    以 dB 为单位的噪声系数= 10log10 (NF)