This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:休眠电流问题

Guru**** 2767235 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720460/lm2904-q1-question-of-sleep-current

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904

你(们)好

独立于电源电压的低电源电流消耗。 。 。 0.7mA 典型值

以上是消耗电流的规格。
我想知道在 VCC 上施加16V 电压时的待机电流。
它是否在数据表中?

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taemin、

    ICC 规范涵盖5V 和26V 或32V 的最大 VCC。 16V ICC 将在这些限值之间。 内插可用于获得16V ICC

    ICC [16V][max] = ICC[5V][max]+(16V - 5V)/(26V - 5V)*(ICC[26V][max]- ICC[5V][max])

    ICC [16V][max] = 1.2mA + 11V/21V *(2mA - 1.2mA)

    ICC [16V][max] = 1.62mA

    典型电流将大幅降低。 请注意、不能将 LM2904置于睡眠模式。  

    这是室温下的示例数据。