This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358-N-Q1:LMV358-N-Q1 FMEA 报告

Guru**** 2513945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719757/lmv358-n-q1-lmv358-n-q1-fmea-report

器件型号:LMV358-N-Q1

大家好、

如何获取 FMEA 报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    很高兴听到你的声音。

    我们目前没有适用于该器件的 FMEA 文档。 我已联系相应的工程师了解数据、并将在周一之前返回给您。

    同时、请接受我的朋友的请求、以便我在收到报告时可以通过电子邮件将其转发给您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    我将继续关闭此主题、并将其标记为 Resolved、因为我们将继续通过电子邮件进行回复。

    如果您有另一个问题、请随意创建另一个线程。

    感谢你的帮助。

    此致、