This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324输入电压降至-300mV 以下

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324K, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720302/lm324-lm324-input-voltage-dipping-below--300mv

器件型号:LM324

你(们)好

 

 

请允许我 检查 输入电压是否降至技术规格行为的-300mV 以下

输入二极管的功能是什么?  该二极管的电压为-300mV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色、

    突出显示的额外二极管仅存在于 LM324K 中、并为 LM324K 提供更高的 ESD 额定值。 其他 LM324版本没有这些额外的二极管、但它们具有从输入 PNP 晶体管的基极到接地端的寄生二极管。

    如果输入变为大于-300mV 的负值、则输入电流将流动、输出可能会出现相位反转、这也称为反转。 在输入电压可以为负时、在输入端放置一个外部电阻器、以将电流限制在1mA 以下。