This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:2.2uF 电容器

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752628/amc1300-2-2uf-capacitors

器件型号:AMC1300

大家好、

根据  数据表中的图.55、在 C1和 C5的输入/输出侧分别使用了2.2uF 电容器 、但您是否有其他建议的这些电容器电容值? 2.2uF 电容器有时会出现输送问题。

此致、JI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    所有陶瓷电容器现在都存在输送问题...

    通常、1...10 10µF μ F 电容可与100nF 电容并联使用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai-San、

    非常感谢您的快速回答。

    此致、
    6月