This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8521T:ONET8521T

Guru**** 2811005 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8521T, ONET8551T, ONET8541T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734939/onet8521t-onet8521t

器件型号:ONET8521T
主题中讨论的其他器件: ONET8551TONET8541T

我们计划在使用 ONET8521T 的应用中工作。     TIA 的输入电流将约为90-100uA 、由于  信号不应 出现任何失真、因此让 TIA 在其线性区域中工作非常重要。 查看数据表图3、我们了解到、对于该电流范围、我们处于线性范围内、因此它应该起作用。 但我们对  AGC 的性能有疑问。 我们从  数据表的第6页了解到、该 AGC 仅在输入信号 电流 超过特定值时工作。 因此、如果您可以确认 AGC 不会在  我们应用的输入电流范围内运行、我们需要这样做。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请查看 ONET8521T 数据表中的图7、了解 TIA 是否在线性区域中工作。 对于大约90 - 100 uApp 区域的输入电流、TIA 在线性区域工作、但尚未"限制"输出将固定为大约270 mVpp 差分信号的区域。

    需要注意的是、对于90 - 100 uApp 输入电流、AGC 环路仍然正常工作。 但是,TIA 在这些输入电流下没有足够的跨阻增益来限制它,这使得 TIA 在线性区域中运行。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如图7所示、AGC 直到150uA 才激活。 您是否考虑过推荐的 ONET8541T 和 ONET8551T 替代方案? 它们是较新的器件。

    此致、

    肖恩