This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:开关键控器品质因数

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752619/amc1300-on-off-keying-demerit

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件:AMC1301

您好!

什么是优缺点 OOK?

它是否会增加电流消耗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    将使用 OOK 的 AMC1300与不使用 OOK 的 AMC1301进行比较时、电源的电流消耗会稍高。 不过、这些是不同的核心器件、AMC1300具有更高的带宽、可驱动一些电流消耗数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tom San、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    虽然我认为 OOK 品质因数具有噪声稳定性、但它有多大改进?
    如果您有任何数据、它将对我有所帮助。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我将会挖掘一些内容并尽快将其发送给我。