This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频运算放大器的开关模式电源

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735125/switched-mode-power-supplies-for-audio-opamps

主题中讨论的其他器件:OPA1692

我正在寻找与音频运算放大器(例如、用于麦克风前置放大器的 OPA1692等)配合使用的低噪声开关模式电源的可能性。

因此、我一直在浏览 TI 应用手册以查看此区域中是否存在任何内容。 我还没有发现任何问题、所以我想问-是否有任何相关的应用测试/技术文档?

如需信息、此类电源的基本要求为230 VAC 输入、以及+/- 18V 和+48V 直流输出(1A)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我将把您的问题转移到运算放大器论坛。

    此致、

    -Adam