This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:具有四象限乘法器的功率计

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752906/vca824-power-meter-with-four-quadrant-multiplier

器件型号:VCA824

我想使用 VCA824作为电表、方法是使用数据表第28页中所述的四象限乘法器。

我的目标是测量逆变器的输出功率、因此输入信号是逆变器输出电压和输出电流、按电压进行调节并与主线隔离。

VIN 和 VG 为 ±2V、一个是方波(逆变器电压)、另一个是具有一定相移的正弦波(逆变器电流)。 两个信号的频率和范围300-1000kHz 的变化相同。

根据公式11,Vout 范围为2V 至-2V,我需要 R1=Rg=2Rf。

我的问题是:我可以使用 VCA824作为具有这些输入信号的功率计吗? 可行吗?

在图76电路中,R2和 R3的作用是什么?

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    根据我的仿真模型、您必须将两个输入分压至+-1V 范围、以便此函数正常工作、并且会出现偏移。 R2和 R3的作用只是阻抗匹配、并保持输入阻抗平衡。

    此致、

    Seane2e.ti.com/.../VCA824.TSC