This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:OPA860采样放大器;保持电路

Guru**** 2668285 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860, OPA615, DEM-OTA-SO-1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718099/opa860-opa860-sample-hold-circuit

器件型号:OPA860
主题中讨论的其他器件: OPA615DEM-OTA-SO-1A

您好!

随附的是 OPA860的采样保持电路、但  TINA 仿真结果不正确、请给我一些建议。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../OPA860-_2800_2_2900_.TSC

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    这话什么意思?

    还是 OPA615数据表图45中所示的采样保持电路?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您的回复、以及如何选择 R7和 R8的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    该电路实际上是一个积分器、应该在更大范围内看到:

    www.ti.com/lit/an/sboa047/sboa047.pdf

    该链接的图27显示了该积分器如何与采样/保持方案相结合:

    10µs 这些文档中未提及的是、积分器输出显示了抖动、需要一些 Δ I 才能放松。 当时间轴扩展到100µs μ s 时、可以在仿真中看到这一点:

    现在 R7开始发挥作用。 如果选择的值太高、则放松时间会增加。 如果它太低、则弹跳会产生一些纹波:

    另一方面、R8确定从金刚石晶体管的"集电极"输出镜像出来的信号电流、并通过此参数设置积分电容 C5的电压变化率:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    如何增加保持时间?
    谢谢。

    RIC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ric、

    双 C5、双 R7和减半 R8。 但请注意输出失调电压、当您增大 C5时、失调电压会增大。

    e2e.ti.com/.../kailyn1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我制作了一个带有 OPA860的 PCB 来实现采样保持。

    我遵循了您的原理图、下面是 实验结果。

    输入:950mV、100ns 脉冲。

    输出电压降至450mv、间隙过大、我希望将脉冲保持在10us。

    在我的实验中、C5的值为68pF、R7的值为820欧姆、R8的值为560欧姆。

    TI 是否提供 OPA860采样保持电路的任何参考设计?

    请建议如何 实施。

    Tahnks。

    RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ric、

    您能否向我们展示您的电路的完整原理图?

    您是否阅读过此链接?

    www.ti.com/lit/an/sboa047/sboa047.pdf

    您如何设置 IQADJ?

    有关该电路的一些词语。 此 OPA860和菱形结构的优势在于其极速。 在90年代、我使用 OPA660构建了一个峰值检测器、该检测器能够检测持续时间仅为1ns 的脉冲。 但预分解不是它的力量。 如果您有100ns 的脉冲并且需要10µs μ s 的保持时间、您可能应该寻找另一个电路。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我附加了原理图、如下所示。

    我使用 DEM-OTA-SO-1A 演示固定装置的 PCB。

    IQADJ 设置为220欧姆。

    我需要将1V、5ns~10ns 的脉冲保持在5us~10us。

    您能给我们提供如何使用 OPA860实现该功能的建议吗?

    谢谢你。

    RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ric、

    如果脉冲长度不同、积分器可能不是一个好的解决方案、因为积分器的输出电压与脉冲下方的面积成正比。 使用峰值检测器可能是一个更好的主意。 我会尝试以下方案:

    连续两个峰值检测器、第一个用于快速上升时间、第二个用于慢速衰减时间。

    下面显示了5ns 脉冲的响应:

    此处显示了10ns 脉冲的响应:

    当然、这不是现成的电路、而只是一个想法。 玩它...

    在任何情况下、您都必须采用结电容非常低且开关时间非常短的非常好的肖特基二极管。 对于此类电路、我通常采用 HSMS-2812。

    e2e.ti.com/.../kailyn3.TSC

    Kai