This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:直流非线性问题

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734922/ths4551-dc-non-linearity-issue

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

大家好、团队、

根据 THS4551和 ADS127L01数据表、我们正在构建一个用于驱动 ADS127L01的500kHz 低通有源滤波器。

PCB 布线和组装完成后、执行了电路的直流线性测量。 我们对测量结果感到非常吃惊、因为 THS4551的-1V 至+1V 输出电压范围内的非线性度测量值为20ppm、由3.3V 高 PSRR 和低噪声 LDO 供电。

由于使用了 Rg 和 RF 电阻器 LT5400-4、因此其他电阻器为0.1%、10ppm/C 所有电容器(不包括旁路电容器(X7R))均为 NPO。 我们对 PCB 使用4层堆叠、严格满足 THS4551和 ADS127L01数据表中针对 PCB 布局、IC 旁路、完全对称布线等的所有标准

我们的测量设置包括:用作信号源的 Fluke 5720A 校准器(大约两个月前校准)、用作电压表的 Wavetek 1281 (大约一个月前校准)。 整个电路由6V 铅酸电池供电。 所有测量电缆、电源电缆和 PCB 本身都经过适当屏蔽、以抑制环境影响。  

如果需要原理图、我们可以将其脱机发送。

您有什么想法吗?这可能是什么问题? FDA 的内部结构是否具有某种特性、或者可能是 FDA 自身的某种自然行为?  

感谢您的帮助、
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    如果不实际查看原理图、就很难进行评论。 那么、您是否可以将原理图离线发送?

    此致、
    Rohit