This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV821:使用 LPV821的高侧电流感应

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719359/lpv821-high-side-current-sensing-using-lpv821

器件型号:LPV821

您好!

我正在使用 LPV821和 Si7948 (Vishay 的 PMOS)进行高侧电流感应。

在仿真(瞬态分析)期间、我可以看到最初的峰值。 请参阅随附的图像。 我是否知道这是由我的电路或中的故障造成的

我在 TINA 中进行仿真的方式是错误的(我不熟悉 TINA)。 我是否可以知道如何从中扫描电流源

0.2mA 至100mA、阶跃为0.005mA。

此致

哈里

e2e.ti.com/.../LPV821_5F00_CS-_2D00_-autosave-18_2D00_08_2D00_16-12_5F00_42.TSCI还会随附仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您能否详细解释此电路的用途? U2的用途是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    Kai 的问题非常有效、因为当您监控的电源超出放大器的工作范围时、您展示的技术将使用它来驱动 MOSFET、这是放大器反馈环路的一部分。  在电压源处于 LPV821工作范围内的应用中、可以使用简单的差分放大器配置。  我还想注意的是、您的仿真将 LPV821的电源电压设置为5V、这是一款最大电压为3.6V 的器件。  仿真允许这样做、但不应以这种方式实现。

    以回答您的问题、即为什么您看到峰值最有可能是 VS1源开启。  如果您在运行瞬态之前计算系统稳态条件的仿真、则不会看到该尖峰。  选择"calculate operating point"选项、然后运行仿真。  始终建议允许一些电路稳定时间、因此分析 VOUT 的 ADC 不会捕获此尖峰。

    在扫频方面、TINA 中没有很好地记录该函数、但这是可能的。  首先、在 Analysis (分析)选项卡中、选择 Mode (模式)。  将电流模式从"单步"更改为"参数步进"。  点击"确定"后、返回到"分析"选项卡并选择"选择控制对象"。  应弹出一个箭头并选择 Isense、这是您要单步执行分析的结果。  打开该框后,单击... 在10m 值旁边、您现在可以选择扫描范围和步数。  现在、当您运行瞬态分析时、它将每一步运行一次、结果将全部叠加在屏幕上。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Chuck、

    我更改了仿真设置并再次运行。没有尖峰时、我无法获得 o/p。

    请参阅随附的图像、其中显示了我的仿真设置和 o/p 波形。

    我想知道 TINA TI 中电流源和电流发生器之间的区别是什么

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    您显示的图像实际上没有您之前仿真的尖峰(过冲)。  如果您查看 y 轴值、该图会在 y 轴刻度上放大。 您看到的基本上是噪声、这些波动非常小。

    关于电流感应源和电流发生器的问题、电流源是固定的直流电流。 电流发生器选项提供了多个选项来创建特定的电流波形。  当您双击您在原理图中插入的电流发生器时、您将看到这些选项。  可通过单击标记为"信号"的行来选择这些选项。  默认源是"单位步长"、但可以更改。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    非常感谢。我相应地更改了 Y 轴。现在它工作正常。
    请问 TI 是否有任何材料描述了如何在 TINA TI 中使用"T&M"工具、即万用表、示波器等

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Hari

    我个人不熟悉这些功能。 我将了解我是否可以将您的问题转发到 WEBENCH 论坛,但您可以自己在 WEBENCH 论坛上更快地收到回复。  

    卡盘