This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:此器件的可靠性数据

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752796/amc1311-reliability-data-for-this-part

器件型号:AMC1311

您好!

此器件是否有任何可靠性数据? 我正在寻找它的 FIT 额定值。

此致、

Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob!

    下面是 AMC1311的详细信息:
    时基故障:0.8
    MTBF:1.25E+9
    活化能:0.7
    可信度:60%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!