This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340:驱动 TLV2548振荡的 OPA340

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2548, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752391/opa340-opa340-driving-tlv2548-oscillation

器件型号:OPA340
主题中讨论的其他器件:TLV2548

您好!

我有一个采用同相配置的 OP340驱动进入 TLV2548 ADC。 在较低的稳态放大器输入电压 下( 在0.65V 区域内)、我看到放大器/ ADC 输入的输出端出现振荡、如下所示、随着我增大输入电压 、振荡 将消失、电路将按预期运行。 将 R1和 R2 (我的附件中的 R9和 R42)的值增大10倍会消除噪声。 我无法通过仿真复制此内容、并且正在寻找有关振荡原因(R9值过低?)的建议 或任何 其他消除噪声的建议。 我还尝试过放大器和 ADC 之间的附加低值串联 R、但结果无效。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    当您断开 ADC 与输出的连接时、振荡是否会出现?

    ADC 的输入电容为50pF。 因此、我要在 OPA340的输出端添加一个22...47R 的串联电阻。 由于 OPA340的速度相当快、我会稍微降低 R9和 R42、从而使其更不受杂散电容的影响。 然后、我要放置一个与 R9并联的小电容器。 这个和22...47R 输出电阻应该能够恢复足够的相位裕度、从而使 OPA340稳定工作。 OPA340的输入也应具有一些低通滤波。 有一个电容器直接从+INPUT 连接到 GND。

    电源电压为0V 和5V?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解 Chris、

    您配置的交流增益由以下公式定义:GAIN (f)= 1+R9/[R42|Zcin (f)]、其中 Cin 是总输入电容、Cin_tot = Cin_diff +Cin_cm=3pF+6pF=9pF。

    因此、1M||Cin 在频率 f=1/(2Pi *1M*9pF)=~17.7kHz 时在闭环传递函数中创建一个零点、从而导致电路不稳定。  因此、为了使电路稳定、您必须在反馈电阻 RF 的相对位置添加一个电容器 CF、以创建一个消除极点。

    为获得最佳解决方案,RIN*Cin_tot = RF*CF。  因此,Cf= Rin_Cin_tot/RF = 1e6*9e-12/33e3 = 272pF -请参见下文。

    要了解电路稳定性分析、请单击以下链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的快速回复和提供的信息、我已按照建议在270pF 安装了反馈电容器、振荡不再存在。

    感谢你的帮助

    Chris