This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:在单电源模式下不工作。

Guru**** 2677035 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752517/opa454-does-not-work-in-a-single-supply-mode

器件型号:OPA454

在单电源模式下(我使用的是48V 电池)连接 OPA454时、是否有任何问题需要考虑? 我尝试使用单电源运行放大器的所有尝试都失败了。 通过 额外的电池添加-12V 电压可唤醒相同的 OPA454。  谢谢、Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonid、

    很可能超出共模输入电压范围。 OPA454是一款输入轨到轨运算放大器。 输入电压必须与电源轨保持2.5V 的距离。 请查看数据表的第7.5节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

      电路设计为使用单电源时、输入共模电压范围(VCM)和输出电压摆幅(VO)限制有时会被忽略。 Kai 提到 VCM 是一个可能的问题、因此务必确保施加的输入电压不会超出 VCM 输入范围。 OPA454数据表列出了 VCM、 该 VCM 的线性工作电压范围为(V–)+ 2.5、至(V+)–2.5V。如果您尝试施加 低至0V 的 VCM 输入电压、则 该电压将低于当 V-为0V (GND)时施加的+2.5V 下限。 您将 V-设置为-12V 并且事情开始正常工作这一事实表明输入或输出电压范围超出了要求。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Thomas Kuehl"]  当电路设计为使用单电源时,输出电压摆幅(VO)限制有时会被忽略[/quot]

    非常感谢您回答这两个问题。 这确实是原因。

    此致、

    Leo