This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:作为减法器、TL082不能正常工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, OPA4171, TLV4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734400/tl082-tl082-is-not-working-fine-as-subtractor

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: OPA4171TLV4171

为什么该运算放大器(TL082)不能用作 SUBTRACTR (在低差分输入  和增益= 1下)? 应用图与链接中的图相同。 在电路中、V2范围为12伏至14伏、V1为12伏 、R1=R2=RF。    并建议在低差分输入电压下工作的运算放大器。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikrishna、您好!

    对我来说、该电路工作得很好:

    e2e.ti.com/.../harikrishna.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishna、您好!

    您能否提供一些进一步的信息或数据? "不起作用"是什么意思? 如果您有示波器截图和原理图、这会很有帮助。 您提供的链接对我无效。 如果您使用"插入代码、附加文件等..." 链接、您可以将文件直接附加到 E2E 帖子、这是最好的方法。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikrishna、您好!

    请注意、Kai [不是 Paul ]使用了双电源、+/-15V。 使用单电源时、输出不会接近于零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题就在我的应用中、我的应用必须使用单电源、您能建议使用任何其他 IC。 由于运算放大器中的输出晶体管、该问题是单电源固有的。 有没有方法,我想,有人必须尝试克服这个问题!   应用如下所示、第一个运算放大器提供+/-电源、第二个和第三个组合是绝对电路、最后一个运算放大器是减法器、我需要相对于 GND 的受压器输出、直至为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishna、您好!

    您可以采用 TLV4171或 OPA4171。 两者都是轨到轨输出运算放大器。

    Kai