This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA361:12dB 视频放大器?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719762/opa361-12db-video-amplifier

器件型号:OPA361

大家好、

您可以推荐12dB 视频放大器吗? OPA361只是 14dB 放大器?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您为什么需要12dB? 我们的大多数器件为6dB、用于阻抗匹配。

    如果您能够承受23%的输出摆幅、则可以将 OPA361与97.6Ω Ω/ 324Ω Ω 输出电阻分压器搭配使用、以获得75Ω Ω、12dB 放大器 Thevinin 等效值。 否则、您可以级联两个6dB 放大器。

    此致、

    肖恩