This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:用于电流感应的 LM2904

Guru**** 2534790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718718/lm2904-lm2904-for-current-sensing

器件型号:LM2904

大家好、

我的客户正在使用 LM2904来检测 无线真空吸尘器应用中的电机电流。 如下图所示、MOS 导通或关断很长时间。 客户想要测试 AIN 引脚(来自简单 MCU)的平均电流、但集成 AD 速度非常慢(120k)、只有8位。 因此、为了获得电机的平均电流、它们为放大器的输出添加了一个10uF 的电容器。

问题是使用这个10uF 电容器、我想知道这是否会导致稳定性问题并且响应非常慢。

您对此有什么建议吗? 还是更好的解决方案?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我看不到图片...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您关注我们的产品。 请上传您的原理图 、以便我们为您的设计提供帮助。

    同时、有关设计技巧、请参阅电流感应部分的电路指导手册。

    www.ti.com/.../slyy137.pdf

    期待收到您的回复。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉、照片第一次上传失败。

    请查看下图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    为什么不增加 LM2904的反馈电容(从输入到输出)?

    将一个大电容从运算放大器的输出端直接连接到信号接地是不好的做法。 这将削弱相位裕度并可能导致不稳定。 您可以在 LM2904的输出端和1µ Ω 电容器之间插入一个大于50R 的电阻器。 这将使电容负载与输出隔离、并降低其对相位裕度的负面影响。

    您能否向我们展示完整的原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    除了 Kai 的评论之外、请参阅此链接、了解有关常见稳定性问题的一般指南以及需要注意的事项、以防止运算放大器输出端可能出现振荡。

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-1

    如果您还可以添加反馈电容器和电阻器的值、这将有助于我们更好地确定任何其他潜在问题。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、Mamadou、

    我已经与客户进行了核对、并提供了如下所示的完整原理图。

    他们尝试使用1uF 电容器进行滤波并获取电机的平均电流、即正弦波电流。 因为在这种无线真空吸尘器应用中、他们需要知道电流、以便知道接触表面是什么、是毯子还是光滑的地面。
    关于平均电流、它们不需要实际值周围的高精度、粗略数据、例如1A 时为0.9A~1.1A。 这对他们来说就足够了。

    关注点:快速响应;低成本
    现在的问题是、他们想知道是否可以改进电流电路以获得快速响应。 还是有其他解决方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    进行有效平均的最简单方法是在反馈环路中使用150k 电阻并增加100nF 电容。 取平均值的时间常数为150k 乘以该电容。 另一方面、如果您直接在 OPAMP 的输出端放置一个电容器、则输出电阻几乎为零、因此无法实现平均值计算。 除此之外、运算放大器变得不稳定、并显示振铃甚至振荡。

    我建议使用以下电路:

    R2和 C1进行平均值计算。 (C1可以进一步增加。) C2有助于以下 ADC 正确稳定至正确的值。 R4将运算放大器的输出与 C2的容性负载隔离、并使运算放大器保持稳定。

    R3会限制 LM2904的输入电流、这样一来、如果电源电压突然消失且 C1仍在进行充电、则 OPAMP 不会损坏。 C3从 R3引入的相位滞后中再次恢复相位裕度。 这有助于稳定 OPAMP。

    Kai