This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8358:差分输入?

Guru**** 2813265 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8358, ADC141S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734489/lmp8358-differential-input

器件型号:LMP8358
主题中讨论的其他器件: ADC141S626

为什么 LMP8358限制为100mV 差分输入? 我想将其用于150mV 甚至200mV。 我看到 absoulute 最大输入限制为电源轨。 我将以5V 和-0.3V 为 INAMP 提供。  我使用它来感测电路接地上方的电流环路(0至200mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Achmed、

    为什么不在输入端使用较小的分流电阻或分压器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入级的电路拓扑将 LMP8358的差分输入限制为最大+/-100mV。  当您施加大于100mV 电压的更大差分电压时、该部件将被迫在非线性区域中更深地运行、从而导致输出误差逐渐增大。 VSUPPLY 的绝对最大额定差分电压与 LMP8358的线性运行无关-该部件在该点之前很长时间停止正常工作、但在差分输入电压大于 VSUPPLY 之前不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    误差会增加多大、并且会保持一致。 增益线性等其他参数是否也会降低? 我在软件中对动态范围的要求是否可以得到补偿?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简单来说、答案是否定的 一旦输入级在非线性区域运行、所有赌注都将关闭。 不仅失调电压和漂移会变差、增益误差、噪声和带宽也会超出规格。 由于批次之间的工艺差异、您可能无法在软件中对其进行补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的分辨率最好是1mA。 实际的典型测量值将在1 -15A 范围内、但我也希望捕获电机的启动电流和堵转电流。

    我使用的是精密5m Ω 开尔文分流器和具有2.048V 基准电压(每步250uV)的14b ADC (ADC141S626)。 例如、在1mA 至5m Ω 分流器时、您会得到5uV 的增益下降50x 为250uV、因此分辨率为1mA (校准输出最大误差和增益误差以及平均读数、以降低噪声分量)。 我计划使用该器件根据需要上下调整增益、使其保持在 ADC 输入范围内。 电流也是双向的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Marek,我还想其他的事情。