This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:传输功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734591/iso224-transfer-function

器件型号:ISO224

大家好、

数据表图中显示了 ISO224传递函数的相关参数。 5.

这是 Vout diff = Vin/3、但我是否知道图5中 Vout diff = 2V 和4V 时 VOUTP 和 VOUTN 的一些电压值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    图5显示了 ISO224的传递函数(Vout 与 Vin)。  图5分别显示了 VoutP 和 VoutN、差分输出(VoutP-VoutN)等于 Vin/3。  

    下面是一个示例: 当输入电压=+12V 时、输出电压等于4.5V、输出电压等于0.5V。  这将产生差分输出电压(4.5V - 0.5V)= 4V、即根据传递函数预期的+12V / 3。  

    各个输出电压的计算如下:

    VoutP = Vin/6 + 2.5V  

    VoutN =+2.5V - Vin/6

    当输入电压=+12V 时、您将获得 VoutP 为4.5V、VoutN 为0.5V、这将产生4V 的预期差分电压。