This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:输出电压摆幅与输出电流间的关系

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719729/tlv9064-output-voltage-swing-vs-output-current

器件型号:TLV9064

大家好、

图10显示了低至10mA 的输出电流。



输出电流为0~10mA 时、是否有任何"输出电压摆幅与输出电流间的关系"数据?
 在  这种情况下、如果我的客户可以看到垂直轴的"mV"范围、这是理想的选择。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔

    数据表中提供了"电源轨的电压输出摆幅"规格。 在电流为275uA 时、10k 欧姆规格的最大值为20mV。 因此、最大导通电阻为72欧姆(20mV/275uA)。 在室温下、预期最坏情况下的性能为72欧姆* Iout。