This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:和 Vs 之间的电源序列模拟输入

Guru**** 2579235 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734543/ina230-power-sequence-analog-inputs-between-and-vs

器件型号:INA230

大家好

如果我们问 INA230、您会介意吗?


和之间是否有电源序列模拟输入?


在数据表中、有绝对最大额定值的说明;
SDA:GND -0.3至+6
SCL:GND -0.3至 VS +0.3
这是否意味着 SCL 在 SCL 和 VS 之间具有二极管?
SDA 在 SDA 和 VS 之间没有二极管、对吧?

此致、

大田松本

GND–0.3至 VS + 0.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    SCL 规格可能是一个拼写错误、即其拼写应与 SDA 完全相同。 据我所知、VS 引脚上没有二极管。 我目前没有方法验证它,但稍后会验证。 如果结果不同,我将在本主题中提醒您。

    关先生