This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:压电式控制台与 DRV2700EVM 崩溃

Guru**** 2847020 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733775/drv2700evm-piezo-control-console-crashes-with-drv2700evm

器件型号:DRV2700EVM

您好、TI、

我刚刚购买了 DRV2700EVM、并安装了压电控制台 V1.2.9来控制它进行评估。 当我从 PC 连接到 EVM 时、一旦我选择"Console"、压电控制台就会出现一个未处理的异常错误。 当未连接到 EVM 时、即在仿真模式下、似乎可以正常工作。 异常详细信息如下所示。

PC 是运行 Windows 10的戴尔笔记本电脑。

提前感谢您提供的任何帮助。

Neil Warnock

******** 例外文本********
System.NullReferenceException:对象引用未设置为对象的实例。
  在 PiezoControlConsole.HostWindow.toolStripConsole_DropDownOpening (对象发送器、EventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.OnDropDownShow (EventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnDropDownShow (EventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.ShowDropDownInternal()
  在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.ShowDropDown (布尔鼠标按键)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnMouseButtonStateChange (MouseEventArgs e、布尔 IsMouseDown)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnMouseDown (MouseEventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseDown (MouseEventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive (EventArgs e、ToolStripItemEventType MET)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (EventArgs e、ToolStripItemEventType MET)
  在 System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseDown (MouseEventArgs)
  在 System.Windows.Forms.Control.WMMODown (Message & m、MouseButtons 按钮、Int32单击)
  在 System.Windows.Forms.Control.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.MenuStripe.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (Message & m)
  在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (Message & m)
  在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wparam、IntPtr lparam)


******** 已加载的组件********
mscorlib
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3163.0由 NET472REL1Last_C 构建
   代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
--------------------------------------
PiezoControlConsole
   组件版本:1.2.9.0
   Win32版本:1.2.9.0
   代码库:文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas %20Instruments/PiezoControlConsole%201.2.9/PiezoControlConsole.exe
--------------------------------------
System.Windows.Forms
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
--------------------------------------
系统
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3151.0由 NET472REL1Last_B 构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
--------------------------------------
系统工程图
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
--------------------------------------
SplashScreen
   组件版本:1.2.9.0
   Win32版本:1.2.9.0
   代码库:文件:///C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas %20Instruments/PiezoControlConsole%201.2.9/SplashScreen.DLL
--------------------------------------
HapticsFamily
   组件版本:1.2.9.0
   Win32版本:1.2.9.0
   代码库:文件:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas %20Instruments/PiezoControlConsole%201.2.9/HapticsFamily.DLL
--------------------------------------
HUSBHID
   组件版本:1.2.9.0
   Win32版本:1.2.9.0
   代码库:文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas %20Instruments/PiezoControlConsole%201.2.9/HUSBHID.DLL
--------------------------------------
系统配置
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
--------------------------------------
系统核心
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3160.0由 NET472REL1Last_C 构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
--------------------------------------
System.XML
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
--------------------------------------
可访问性
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
--------------------------------------
mfcLogBox
   组件版本:1.2.9.0
   Win32版本:1.2.9.0
   代码库:文件:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas %20Instruments/PiezoControlConsole%201.2.9/mfcLogBox.DLL
--------------------------------------
系统管理
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
--------------------------------------
System.Windows.Forms.DataVisualization
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.7.3056.0
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
--------------------------------------
HapticsUserControl
   组件版本:1.2.9.0
   Win32版本:1.2.9.0
   代码库:文件:///C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas %20Instruments/PiezoControlConsole%201.2.9/HapticsUserControl.DLL
--------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    Windows 8/10不受支持、因为我们尝试解决一些驱动程序问题。 我们目前支持 Windows 7、直至能够保证支持 Windows 8/10。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jos é Luis:

    感谢您快速返回。

    似乎我必须尝试找到一台 Windows 7 PC 来清除灰尘并开始工作! 您是否知道它是否适用于 XP、因为我肯定有一台旧笔记本电脑在某个地方运行该操作系统。

    此致、
    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    是的、DRV2700EVM 应适用于 Windows XP。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jos é Luis:

    非常感谢、但我只是在 XP 计算机上尝试过它、遗憾的是、当我在连接到 EVM 的情况下转到"Console"时、就会出现一个未处理的例外情况。

    我不认为我的任何地方都有 Windows 7、因此我可能只需跳过这个阶段、然后转到将波形应用到输入。

    除非我可以使用终端程序与其进行通信、否则 PC 和 EVM 之间的协议是否可以在任何位置使用、是否可以"随意"使用?

    非常感谢、
    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    我正在调查、Windows XP 似乎也不起作用。 我们没有其他工具可以手动对 EVM 进行编程。
    您可以将主器件配置为直接写入 EVM 上的 I2C 总线。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jos é Luis:

    感谢您的确认。 我似乎需要在 PC 上操作 SKP、并应用模拟输入、除非我可以找到安装了 Windows 7的机器。 您能否确认它确实适用于 Win 7吗?

    此致、
    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    压电式控制台设计用于 Win 7上。 实际上、我在我的 PC 上安装了 Win 7、并且工作正常。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师