This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC075:峰间输出电压与频率间的关系

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734101/tlc075-peak-to-peak-output-voltage-vs-frequency

器件型号:TLC075

您好!

我在 TLC75数据表中有一个与峰间输出电压与频率间的关系相关的问题:

在该曲线中、如何保证 THD+N <= 5%? 它是否仅位于曲线的平坦区域?

有人能告诉我该测试使用了什么电路(增益为10或以上的放大器?)。

谢谢

Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    该图不提供保证规格的信息、它只是典型规格图。

    THD+N <= 5%将用于整个曲线、而不仅仅是平坦区域。

    电路配置可能是反相配置、以防止共模电压变化。 我不知道电路的增益、但我想、更改增益对 THD 的影响很小、因为限值为5%。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthieu、

    增益可能为10或更低。 平坦面积的限制因素基于运算放大器的 VOL 和 VOH。 曲线面积受运算放大器压摆率的限制。 增益带宽积不是此图的限制因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron 和 Tim:

    感谢您的回答。
    那么、如果所有频率的 THD+N 小于5%(即使在曲线的弯曲部分)、该如何执行该测试?

    我假设我们只是在输入中放置一个正弦、然后对其进行扫描。 但在本例中、10kHz 和5MHz 的输出将不会具有相同的 THD+N

    谢谢
    Matthieu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    我不知道该图是如何生成的、但我尝试复制该图的方法是设置输出电压幅度并扫描频率(反之亦然)。 放大器的 THD+N 需要在设置了限值的情况下进行测量、以便在 THD+N 测量值达到~5%时停止并记录该测量值。 我会使用二进制搜索方法来提高频率、以提高测量速度。

    一台称为 Audio Precision 2700 (可能还有其他 Audio Precision 型号)的设备能够增加输入振幅、直到达到所需的输出电压振幅。 可以通过一种方法来设置输入振幅、并让设备调整频率、直到达到所需的 THD+N 电平。 但我不确定这是否可以在这台设备上实现。

    正如 Ron 在他的帖子中提到的、可能会使用10或更低的增益。 即使增益为10、也可能会阻止放大器进入压摆率限制。 最有可能使用-1V/V 增益(2V/V 噪声增益)。 有关  更多信息、请观看有关带宽的视频。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthieu、

    我之前见过这种类型的测试。 它的工作方式与此类似、至少需要4小时才能运行。

    假设上次使用的输入幅值= VCC/
    每个频率的增益(从低到高)
    尝试上次使用的输入振幅
    执行{ 
    将输出记录到示波器上 运行捕获波形的数学运算以检查失真百分比 如果失真小于5%、则退出操作 更低的输入信号 } 将频率和最后一个输出振幅保存到 下一个图表中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Ron 和 Tim、现在非常清楚。

    Matthieu