This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM358 LM2904DR OPA2196 OPA2277 TL062 TL082断电至大约3V、输出误差

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA2196, TL062, TL082, LM358, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717896/lm2904-lm358-lm2904dr-opa2196-opa2277-tl062-tl082-power-down-to-about-3v-output-error

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:OPA2277OPA2196TL062TL082LM358

目前、我们在测试过程中遇到了不受控制的错误输出。

24V 电源和运算放大器用作跟随器的输出。

当电源和放电电电压大约为3V 或4V 时、放大器的输出电压与当前电源电压信号相同。

测试的型号如下:

LM358 LM2904DR OPA2196 OPA2277 TL062 TL082都有相同的问题

请帮助我们查看是否存在不会断电的操作。

我们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要:
    宽电源电压、可在24V 电压下工作
    温度:-40~85摄氏度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊格尔

    如果所有这些都这样做、那么我希望同相输入在断电期间比反相输入更正向、因此预计会产生高输出。 TL062、TL082要求大于4V 的共模电压才能正常运行。 但是、除非同相输入小于1V、否则我不会期望无效的高电平输出。 LM358、LM2904要求输入电压低于 VCC - 1.5V (室温)才能实现有效输出。 请确保断电期间两个输入都不会低于接地值、因为可能会发生相位反转。

    请在断电期间提供输入信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊格尔

    此问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件的输出错误状态仍然存在、其他方法避免了整个产品问题。 非常感谢。