This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PG281的前电路

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, ADS8688A, AMC1301, ISO124, PGA205, PGA203, PGA206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716038/pga281-front-circuitry-for-pg281

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: ADS8688AAMC1301ISO124PGA205PGA203PGA206

您好!

我使用 PGA281进行传感器数据放大。

有各种类型的传感器。

压力传感器(Vout 最大值20mVpp)、负载单元(Vout 最大值20mVpp)、直流加速计(Vout 最大值2Vpp)和振动传感器(Vout 最大值5V)。

传感器带宽最大为5KHz

传感器输出阻抗将小于300欧姆。

我使用 ADS8688A 从这些传感器采集数据。

我需要在 PGA281的信号调节信号的输入侧使用适当的隔离器。 请提出建议??

为了覆盖 ADC 的整个动态范围、我需要更高的增益、因此我将 PGA281与 AD8421相集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我设计用于各种传感器信号调节的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivakant、您好!
    我会考虑在 PGA281的输入端使用 AMC1301作为隔离器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davis 先生,您好!
    感谢您的回答。
    AMC1301的最大输入范围为+-250mV、传感器的输出范围为-20mV 至5V max.因此我认为我无法使用它。
    ISO124呢?我可以在 PGA281的输入端使用它吗?
    您是否看到过我在之前的查询中向您发送的原理图设计?
    是否有任何其他可编程增益放大器可以替换为 PGA281,因为它在增益= 1时具有220nV/根赫兹的噪声。 在整个增益范围内、低于10nV/根赫兹是可以接受的。请建议适当。因为在 PGA281的这一级别上、我的 SNR 会降低太多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    我认为 ISO124不符合您的规格、因为它的输入噪声为4uV/rtHz、并且具有±50mV 的最大偏移规格-是您的最小输入信号范围的2倍。  

    PGA 达到低于10nV/rtHz 噪声水平的最接近 PGA203、PGA205或 PGA206。 所有这些都是~12nV/rtHz、但可能无法提供所需的增益范围。 在该噪声水平以下、您可能必须使用低噪声运算放大器和低导通电阻开关构建分立式 PGA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivakant

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis