This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:输入端的偏置电流最小值/最大值数据+齐纳二极管

Guru**** 2819295 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA219, INA168-Q1, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719217/ina168-q1-bias-current-min-max-data-zener-on-inputs

器件型号:INA168-Q1
主题中讨论的其他器件:INA168INA219INA226

这与 INA168的输入滤波器有关:

一个0.100 Ω 电流感测电阻被用作 Rshunt 来测量0–500mA 的电流。 他们希望为 Rfilter 使用1K 电阻、并在 Vin+和 Vin-引脚上放置一个齐纳二极管 GND 以进行保护。 这是我所担心的、因为偏置电流可变性和齐纳二极管泄漏了线路上的电流。 您是否愿意回答以下问题:

输入偏置电流的最小/最大规格是多少(我们是否有直方图数据)? IN+和 IN-?之间的偏置电流增量

2.在引脚上放置齐纳二极管是否存在问题?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您深入了解该论坛。 通常、对于大多数电流分流监控器、我们强烈建议将滤波电阻器保持在10欧姆以下、因为它们可能会提供很大的误差。 这是由于电阻器变化、增益变化以及您怀疑存在输入偏置电流。 虽然齐纳二极管可能会使某些电流发生虹吸、但如果客户希望防止较大的相对较长的瞬变、我们仍建议这样做。 他们可能会选择一个 rshunt 值、使其预期的系统 Imax 生成的输出电压略低于要提供的摆幅、以便他们可以使用击穿电压略低的齐纳二极管、该击穿电压将在器件 ESD 单元之前翻转、 以确保较大的外部保护齐纳二极管承受瞬态的冲击。

    1.这是一个较旧的器件,因此我们可能没有完成所有与现在考虑标准相同的测试。 明天我将与我的团队进行核实、看看我是否可以获得一些相关信息。

    2.这不应该是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我意识到我在 number...using 上的 INA168-Q1中犯了一个错误、这是一个不同的机会。 这应该是 INA219 (非 Q1版本)。

    这是一个汽车机遇、但他们并不需要自动认证。 他们询问齐纳+ 1k Ω 电阻器的原因是 INA219不能支持更高的电压。 他们愿意使用不同的器件...您认为 INA226是更好的器件吗? 他们的主要问题是必须更改他们的软件、但快速通过数据表、I2C 时序和寄存器映射看起来是相同的、因此在我看来、这是一个很好的替代方案。

    你同意吗?

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    INA226绝对允许更高的共模电压、并且我们不支持任何具有更高 VCM 规格的双向功率监控器器件。 INA226的 ADC 转换时间更慢。 但是、它确实符合您所说的典型 I2C 标准。 因此、我想您可以向他们推销该器件。

    不过、我想提的一点是、对于该器件和任何其他电流分流监控器器件、存在分辨率限制。 假设最大电流为500mA、则该器件能够解决的最小电流为15.3uA。