This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:ESD 规格 mm/CDM

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717209/lmc6482-esd-spec-mm-cdm

器件型号:LMC6482

您好、先生、

在 LMC6482规格中、只有 HBM ESD 规格、我是否可以为您提供 MM/CDM ESD 规格?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    目前、我们没有 LMC6482的 MM/CDM ESD 信息。 我已联系 TI 内部其他可能能够为我们提供帮助的资源。 我会告诉您他们告诉我的内容。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您打算将哪种封装用于 LMC6482?

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我们找到了原始产品发布中的 LMC6482内部产品可靠性报告。 根据数据、LMC6482通过了275V 机器模型(mm)。 这就是我们拥有和能够提供的信息的程度。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您的 LMC6482 mm ESD 问题是否得到了令人满意的回答? 如果是、请关闭此 E2E 咨询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程