This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:使用 MPY634作为分频器时的精度

Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717084/mpy634-accuracy-when-using-mpy634-as-a-divider

器件型号:MPY634

大家好、我将 MPY634用作分频器。 数据表中显示"分频器模式的精度在10至1分母范围内通常介于1.0%至2.5%之间、具体取决于器件等级"。 我不明白"10至1分母范围"是什么意思。 这是否意味着分母的值需要介于10V 和1V 之间? 或者、它是否意味着分子和分母的比率必须介于10和1之间? 还是其他东西? 非常感谢。 Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、"10至1分母范围"意味着电压 X1 - X2介于10V 和1V 之间。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。 但数据表后来说“…… 可在100至1分母范围内产生相似的精度"。 它不能是100V、可以吗?

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈哈、不 10V...0.1V

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    数据表 PG 上的 MPY634电气规格表。 2、在"分压器性能"下、X 和 Z 范围分别为0.1V≤X≤10V 和–10V≤Z≤10V。 这些电压范围内的典型误差列为5.0%。 此性能是通过指定的+/-15V 电源实现的。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们是否满意地解决了您的 MPY634问题? 如果是、请关闭此 E2E 咨询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程