This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:线性问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718191/ths3217-linearity-issue

器件型号:THS3217
主题中讨论的其他器件:DAC39J82

您好!

我们的设计包括 DAC39J82和 THS3217。

THS3217电路严格遵循其中一个 DAC 评估板。

然而,我们正在观察到严重的扭曲。

连接的是

  • 与 DAC39J82和 THS3217相关的原理图副本  
  • 用于描述失真的 PowerPoint

我们试图降低增益、但失真仍然很严重。

此外、外部滤波器显示了频率范围内的倾斜度、该倾斜度应是平坦的。

此致、

Andrew

e2e.ti.com/.../AWG_5F00_1V07-ths3217.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ths3217.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的深入介绍、我们正在查看您的原理图。 您希望在 THS3217的输入和输出上看到什么? 深入了解预期的性能将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    似乎级间滤波器正在对输出级施加重负载并导致振荡。 我使用 TINA 仿真了您的电路、请参阅以下电路和结果:

    当滤波器被移除并且 VINP 直接连接到 VO1时、频率响应中的峰值消失。 为了进一步确认这一点、在 VO1和级间滤波器之间串联了一个50欧姆的隔离电阻器、该电阻器还消除了峰值。 当然、这样做也会影响滤波器的响应。

    您能否通过移除级间滤波器并查看失真是否消失来验证这是否是问题?

    e2e.ti.com/.../THS3217.TSC