This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:最小输入频率

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733948/ths4551-minimum-input-frequency

器件型号:THS4551

大家好、

 客户应用的输入频率为0.1至3KHz、电路配置是增益放大器的10倍。
 数据表中的图68差分开环输出阻抗显示低频时的阻抗为高阻抗。

 客户的应用使用 TH4551、闭环 输出阻抗较小。 是否可以在客户应用中使用 TH4551?  

此致、
Ogasawra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、纳里亚基、

    是的、开环输出阻抗在低于10kHz 的频率下增加、开环增益也增加。 因此、闭环输出阻抗保持在低电平:

    e2e.ti.com/.../nariaki.TSC

    Kai