This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:单极电源 VCC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734006/lm7171-unipolar-supply-vcc

器件型号:LM7171

 此 LM7171是否能够使用单极电源 VCC (V-引脚接地)?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    是的、如果您的电源电压高于+10V 并且您不会超出共模输入电压范围、这是可能的。 请注意、使用 LM7171时、输入电压必须与电源轨保持1.8V 的距离。 因此、电源电压为10V 时、只允许输入电压范围介于1.8V 和8.2V 之间。

    仅使用单电源电压为 HF OPAMP 供电有几个缺点。 设置直流工作点时、通常使用连接在电源轨之间的分压器。 这些分压器会大幅增加电源电流。 它们可以将电源噪声直接注入电流路径! 因此、可能需要额外的滤波、这会显著增加组件数量。 此外、为了提供交流耦合、高通滤波器中可能需要很大的电容。 在极高频率的运算放大器电路中、这些大电容器的电感会带来问题、因此必须通过更小的电容并联这些电容器、这会增加组件数量。

    Kai