This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:使用内部二极管作为钳位二极管?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4171, TLV272, LM2902, LM2904, LM2903, OPA377, OPA4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719175/opa4171-using-internal-diode-as-clamping-diode

器件型号:OPA4171
主题中讨论的其他器件: TLV272LM2902LM2904LM2903OPA377OPA4172

团队、  

只要不超过器件的额定值、内部 OPA4171二极管是否可以用作钳位二极管?  

其他放大器的情况如何:  

TLV272

LM2902

LM2904

LM2903

OPA377

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    只要流经内部钳位二极管的电流小于绝对最大额定值中指定的电流、器件就不会损坏。 但是、绝对最大额定值表下的注1指出"长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性"。 因此、不建议反复打开内部钳位二极管。 如果预计内部钳位二极管会重复导通、我们建议将 OPA4171通过二极管的电流限制在1mA 以下。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikorija、

    哪些二极管有问题?
    从该列表中选择[INPUT、OUTPUT]至[GND、VCC、OTHER INPUT]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所述二极管从输入端连接到 GND 和 VCC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔吉奥

    将 OPA4172二极管连接到 GND 和 VCC

    TLV272二极管接地和 VCC

    LM2902二极管仅接地

    LM2904二极管仅接地

    LM2903二极管仅接地

    OPA377二极管连接 GND 和 VCC

    对于 LM290X、二极管到 GND 的电流可能会导致相位反转(反转)。

    有关电流幅度、请参阅 Tim 的响应。