This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:直列式电机电流感测

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8835, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733793/ina240-in-line-motor-current-sense

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:DRV8835

你(们)好

我们正在寻找适合有刷直流电机的电流感应放大器。

例如、DRV8835没有电流感测功能、H 桥位于器件内部。

INA240似乎适用于直列式电机电流感应。

那么、使用 INA240与 DRV8835等有刷直流电机进行直列式电流感应是否是正确的选择?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、na na78、

    感谢您使用我们的论坛。 INA240具有增强的 PWM 抑制功能、专为内联感应而设计。 由于它可以处理非常高的共模电压、因此对于 DRV8835将驱动的任何电机而言、它也应该足够。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick

    感谢你的答复。
    我明白了。

    贝斯特雷加兹